This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:关于:TMS570LC4357:温度传感器和 MibADC 在基准电压不为3.3V 时的读数调节

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/763576/tms570lc4357-re-tms570lc4357-temperature-sensor-and-mibadc-reading-scaling-when-reference-is-not-3-3v

器件型号:TMS570LC4357

您好!

以下主题已锁定但没有答案: 此处

可以澄清一下吗?

盖尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gael、

    我将解锁另一个帖子并作出响应。 请关闭这个。

    此致、
    Sunil