This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:U-boot

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/763838/tms570lc4357-u-boot

器件型号:TMS570LC4357

大家好、

问题说明:需要使用引导加载程序在启动时将一些高级函数加载到 TMS570-MICRO 中、最好使用 U-boot。 但是、似乎需要使用 F021库来访问内部闪存、并且无法将该库与开源软件链接在一起。

是否可以端口 U-boot?

此致、

古斯塔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gustaf、您好!

    TMS570 MCU 不支持 U-boot。 TMS570 MCU 上的引导加载程序支持多种接口。 您可以在以下位置找到它们: processors.wiki.ti.com/.../TMS570_Hercules_MCU_Bootloader

    F021 API 库可链接进来、并与任何其他代码工程一起使用。 这里的问题是什么?

    此致、
    Sunil