请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LC4357 您好!
我注意 到、当 PAR_OVR_KEY 字段设置为5 (导致寄存器重置为标称值:0x00005400)时、无法将 FPAR_OVR 寄存器字段 PAR_OVR_SEL 设置为1 (所有其他值均可设置)。
我想知道是否需要将其中一个闪存端口设置为空闲状态、但我在 TRM 中没有发现任何内容。
谢谢、
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我注意 到、当 PAR_OVR_KEY 字段设置为5 (导致寄存器重置为标称值:0x00005400)时、无法将 FPAR_OVR 寄存器字段 PAR_OVR_SEL 设置为1 (所有其他值均可设置)。
我想知道是否需要将其中一个闪存端口设置为空闲状态、但我在 TRM 中没有发现任何内容。
谢谢、
此致