This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2609925 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/763485/ccs-tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在 TMS570LC4357上运行一个程序。 我使用 HALCOGen 工具生成了代码。

我想知道如何识别处理器的频率? 以及如何最大限度地提高/减小它。  

最棒的

Soundes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TMS570LC43x MCU 支持测试模式、允许在 ECLK1引脚上暴露不同的时钟源和域。
    有关详细信息,请参阅 TRM 的第2.4.4节“时钟测试模式”( www.ti.com/.../spnu563a.pdf )。

    使用 HALCoGen、您可以设置符合您需求的频率。

    此致、
    米罗