This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS570LS31HDK:VIM RAM 奇偶校验故障意味着连续重新进入 FBPARERR 中的 ISR。

Guru**** 2949930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/762761/tmds570ls31hdk-vim-ram-parity-fault-means-isr-in-fbparerr-is-continually-re-entered

器件型号:TMDS570LS31HDK

VIM RAM 被奇偶校验初始化并且 ISR 和奇偶 校验部分 都被设置好。

当给 FBPARERR 一个 ISR 地址并且在 VIM RAM 奇偶校验0xFFF82400中创建奇偶校验错误时,尽管它在启用奇偶校验的情况下重新写入 VIM RAM 并清除 PARFLG,但它仍会持续重新进入 ISR。

在重新进入时,PARFLG 是明确的。

奇偶校验在整个过程中启用。 未进入 ESM 高级中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忽略了查看以前的帖子、并在那里找到了答案。 VIM RAM 奇偶校验故障及其指示需要在 FBPARERR 指向的 ISR 中清除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、

    感谢您分享该解决方案。

    此致、
    帕维尔