This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:UART 与 LIN 接口端口配置功能问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/759931/tms570lc4357-uart-vs-lin-interface-port-configuration-capability-question

器件型号:TMS570LC4357

我正在为我的客户发布此帖子:

TMS570LC4357指出了4个 SCI/UART、其中2个可用作 LIN。  我将其读取为4个 UART 或2个 UART 和2个 LIN 接口。

 

我们需要四个 LIN 接口。  是否有任何方法可以将全部四个 UART 配置为 LIN 接口?  TI 是否具有将 UART 转换为 LIN 协议的特殊驱动程序?

 

从我所读的内容看来,这应该是可以做到的,但不是一个 SW 的人,我不是积极的。

 

我知道我们需要通道上的 LIN 收发器/PHY、因为 LIN 是单线。  是否有其他外部选项可将标准 UART 协议转换为 LIN 协议?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    UART 可用作 LIN。 但我们有这种示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 QJ、
    但我不清楚答案...
    而 TMS570调用4个 SCI/UART、其中2个可用作 LIN。 它是否还可以用于具有四个 LIN 接口(是否有任何方法可以将所有四个 UART 配置为 LIN 接口)?
    和... TI 是否具有将 UART 转换为 LIN 协议的特殊驱动程序?

    如果我们有示例-请向我指出这些示例。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    抱歉、我的拼写错误:我们没有将 UART 用作 LIN 的示例。

    该器件具有四个 UART (SCI)接口、其中两个具有 LIN 2.1接口。 我称为 SCI 端口和 SCI/LIN 端口。 您可以为 SCI/LIN 端口启用 LIN 模式。 您还可以将 SCI 端口配置为 TX/RX LIN 消息。 很抱歉我没有这种驱动程序。