请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 一 个随机的问题是、如果我想能够对每个引脚单独使用 ADC1组1、我可以这么做。
我认为每次我想切换引脚时、我都可以重新初始化(因为没有更好的词) ADC 驱动程序。 我觉得这可能是不可能的、因为其中一些寄存器可能需要设置为特权模式。
我之所以要这么做、是因为板启动。 硬件团队希望根据每个 ADC 输入的命令单独拉取它们。 我可以通过允许他们命令所需的 ADC 和组来进一步控制他们。 一旦我对他们的命令进行解码、软件将设置 ADC/组/通道、然后拉取数据、发回数据并关闭 ADC。
我意识到、解决方法是设置2、3或4个组、这些组会拉取一组通道、然后为它们请求的通道传输数据、但如果我可以即时为它们提供所需的数据、那么一切就更好了。
感谢你的帮助。