This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:EK-TM4C123GXL

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/761157/ccs-ek-tm4c123gxl-ek-tm4c123gxl

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好 E2E 社区、

在 TM4C123GH6PM 板中加载简单的闪烁示例代码时遇到问题。  

我在 code composer 中遇到错误、提示:   

Cortex_M4_0:GEL 输出:
内存映射初始化完成
Cortex_M4_0:文件加载程序:验证失败:地址0x00000001的值不匹配请验证目标内存和内存映射。
Cortex_M4_0:GEL:文件:C:\Users\Mustapha\Embedded_Systems\lesson0\blinki\Debug\blinky.out:发生数据验证错误、文件加载失败。

我不确定发生了什么、在过去的几天里、我一直在努力解决问题、但我仍然无法找到解决方案。  

顺便说一下、我也在这里寻找解决方案、但我找不到任何帮助我解决地雷问题的方法。

如果您有解决方案、请立即与我联系!

提前感谢您!!

Mustapha Barrie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mustapha、

    您是否正在使用 TivaWare 闪烁示例? LaunchPad 是全新的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    是的、我将使用 TIvAware blinky 示例。 我还编写了自己的简单程序来打开和关闭板载 LED 上的 Port_f、但这也不起作用。

    此致、

    Mustapha Barrie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mustapha、

    您能否在片上闪存选项卡中检查晶振频率是否正确? 连接到器件后、选择"Tools"->"on-chip Flash"。 检查晶振频率是否设置为8MHz:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了你告诉我的事情。 但仍有相同的问题。 仍然不确定原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mustapha、

    我们现在都在船上、我还回顾了过去的问题、可能会解释您的问题、但结果却是空无一人、这不是一个可以让我们轻松恢复的错误。

    您可以尝试执行以下操作吗?

    1) 1)下载 LM 闪存编程器 www.ti.com/.../LMFLASHPROGRAMR 并使用闪存实用程序选项卡执行"擦除"、然后执行"空白检查"。
    2) 2)如果您成功执行第1步、则转到"Program"选项卡并选择一个 TivaWare 程序、例如可以在[Install Path]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\EK-tm4c123gxl\QS-RGB\ccs\Debug 中找到的 QS-RBG、并将其编程到您的 LaunchPad 文件夹(您可以在该文件夹中选择)
    3) 3)如果编程成功、则对电路板进行下电上电(按下 LaunchPad 上的复位按钮或拔下并重新拔插 USB 电缆)、然后查看 RBG LED 是否亮起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、感谢您的帮助、我取得了一些进展。 现在、当我进入调试模式时、我不会遇到任何错误、这是一件很棒的事情。 但是、代码未加载到 Launchpad 上、这正是目前存在的问题。

    由于某种奇怪的原因、板载 LED 上的0x04未亮起。 非常感谢您的意见、以帮助我调试最后一个问题。 提前非常感谢 !

    此致、

    Mustapha Barrie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mustapha、

    我不知道板载 LED 上的0x04是什么意思? 您是指 RGB LED 吗? 您是否在对 QS-RGB 进行编程后对电路板进行了下电上电?

    您的屏幕截图未显示任何控制 LED 的代码...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mustapha、

    您是否能够解决此问题? 如果不是、请从1月10日起向我提供有关我的帖子的一些反馈。