This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Gang Pro 臂

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/762928/gang-pro-arm

您好!

我正在使用 GangPro-ARM 软件工具。 我正在通过我用 c#编写的业务逻辑访问此软件。 要操作 GangPro-ARM、我使用 Gang dll 函数。 我在为 GangPro-ARM 下载 Elprotronic 软件包时在安装文件夹中获得的 DLL。

在我的业务逻辑中、我使用了固件(十六进制格式)、我使用 FPA 在连接到 GangPro -ARM 的器件上上传了该固件。 上载的固件数据存储在 GangPro-ARM 的闪存中。 如下所示:

我按以下顺序使用了 GangPro-arm 的'GangProARM-FPAsel.dll 函数:

1.F_OpenInstancesAndFPA

2.F_SET_FPA_INDEX

3.F_Initialization ()

4.F_ConfigFileLoad -在这里、我上传了固件文件、该文件将固件文件数据上载到 GangPro-ARM 的闪存中。

在继续执行此序列之前、我在以下序列中使用了" GANGPRO_GUI.dll"函数来读取数据、编辑数据、并再次将其写入 GangPro-ARM 的闪存。

1.F_Copy_Flash_TO_GAN_Buffer

2.F_GET_Byte_FW_GAN_Buffer -读取特定地址处的数据。

这一切都在流动、一次即可正常工作。

但是、我再次尝试读取缓冲区数据、它为我提供了一个不正确的数据"fffffff"。 我只想知道、有什么方法可以清除 GangPro-ARM 的 Gang 缓冲区和闪存、以便我可以尝试重新上传固件文件。

我一直停留在这里、因为我无法清除 Gang 缓冲区和闪存。

感谢您的关注、

Shradha K

Shradha.khandagale@saviantconsulting.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shradha、

    GangPro ARM 工具不是 TI 制造的工具、我们的团队在任何时候都没有使用它。 这些问题对于该工具而言确实非常具体、在整个过程中、我们作为 TM4C 器件制造商无法增加任何价值。 遗憾的是、我们无法提供任何帮助。

    我强烈建议您就此问题联系 Elprotronic。 他们既制作了工具、也提供了这些.dll、他们可以评论 Gang 缓冲区。 Elprotronic 不会监控 E2E、因此您需要直接与他们联系以获得相关帮助。

    我希望您能在与他们联系时解决问题。