This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:TM4C123GH6PM

Guru**** 2609965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/762885/tm4c123gh6pm-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TM4C123

您好!

如何检查 TM4C123GH6PM 是否与 Micron SPI 闪存 MT25QL128ABA1EW7兼容? 我想为它们之间的通信实施 SPI 总线。 是否有可用的示例代码? 我注意到、在 Tivaware 的文件夹中、有一个 spi_flash.c 提供 SPI 闪存的驱动程序。 但我不确定 它是否支持 Micron SPI 闪存。

如果有人能 提供帮助、我们将不胜感激。

Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Zhen:
    请参阅中的 TivaWare 实用程序用户指南 /docs/SW-TM4C-UTILS-UG-2.1.4.178.pdf. 用户指南的第18章记录了所有支持 SPI 闪存的 API 函数。 TM4C123支持标准 SPI 接口、因此从硬件的角度来看、我认为不存在兼容性问题。 通过 MT25QL128ABA1EW7快速浏览、我看不到与 TivaWare API 不兼容的内容。 TivaWare SPI 闪存可支持符合 MT25QL128ABA1EW7的32k 或64k 扇区擦除。 如果您发现任何问题、请尝试并告知我们。