This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TM4C123GH6PM:PWM 故障条件设置

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/762596/tina-spice-tm4c123gh6pm-pwm-fault-condition-setup

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我想使用数据表第1238页中提到的 PWM 故障条件。  

我没有找到示例、因此我按照数据表自行设置。  

void
PWMFaultIntSetup (void)
{
UARTprintf ("\n PWM 故障设置\n");

SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOD);
GPIOPinConfigure (GPIO_PD6_M0FAULT0);

GPIOPINTypeGPIOInput (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_PIN_6);

PWMOutputFault (PWM0_BASE、PWM_OUT_0_BIT、TRUE);


PWMGenFaultConfigure (PWM0_BASE、PWM_GEN_0、 10、PWM_FAULT0_SENSE_HIGH);

//如果故障预测--> PWM 电平为低
PWMOutputFaultLevel (PWM0_BASE、PWM_OUT_0_BIT、false);

ROM_IntEnable (INT_GPIOD);

PWMFaultIntRegister (PWM0_BASE、 PWM_FAULT_IntHandler);

PWMIntEnable (PWM0_BASE、PWM_INT_FAULT0);


} 

但是,当我将 PD6置为 VDD 时,我无法将 PWM 电平置为低电平,正如我在代码中设置的那样:  

PWMOutputFaultLevel (PWM0_BASE、PWM_OUT_0_BIT、false); 


有什么建议吗?

非常感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能尝试更改一下

    发件人:
    GPIOPinTypeGPIOInput (GPIO_PORTD_base、GPIO_PIN_6);//您要使 PD6成为 GPIO 输入引脚,但您需要的是使其成为功能 PWM 故障引脚输入。

    至:
    GPIOPinTypePWM (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_PIN_6);
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    非常感谢。 很不错!! 这就是问题所在。 该引脚应配置为 PWM。