This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TI-RTOS-MCU:TIRTOS 和 ADC 实现:需要注意什么?

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/762609/rtos-ti-rtos-mcu-tirtos-and-adc-implementation-what-to-watch-out-for

器件型号:TI-RTOS-MCU

工具/软件:TI-RTOS

您好!

正如 这里的其他线程中提到  的、没有 TIRTOS 驱动程序或示例可用于 ADC 转换的模拟输入实现。 但是、正如所指出的、Tiva 封装内有一些示例。 我只是好奇:现有 RTOS 驱动程序是否存在技术限制? 或者、在 TIRTOS  环境中实施 Tiva 时、我是否需要注意其他事项?

谢谢、

Volker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Volker、

     正确的是、Tiva ADC 没有 TIRTOS 驱动程序。 请参阅以下链接或屏幕截图、了解 TI-RTOS 为 Tiva 器件支持的可用外设驱动程序。 我不认为不支持 ADC 是技术原因。 这可能不是当时的最高优先级。 如果您坚持知道原因、那么我必须将您的问题转交给我们的 TI-RTOS 团队。 您可以将 TivaWare ADC 驱动程序整合到 TI-RTOS 中。 我想不到你必须注意的任何东西。 如果您遇到问题、请告知我们、以便我们的 TI-RTOS 团队或 Tiva 团队可以提供帮助。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您的快速回复。 我知道受支持的 RTOS 驱动程序、我的 ADC 实现也在其中工作。 我只是想知道我是否需要查找任何技术限制。

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Volker