This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:哪些寄存器是复位配置寄存器(RST6/7)

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/762178/rm48l952-which-registers-are-the-reset-configuration-registers-rst6-7

器件型号:RM48L952

大家好、

在 RM48 [SPNU577d]安全 特性或诊断的安全手册中、RST6和 RST7描述了"静态配置寄存器的定期软件回读"和"已写入配置的软件回读"。
我不知道这里是指哪种配置寄存器。 我不认为这里是 CPURSTCR 的意思。 您能告诉我这里指的是哪些寄存器吗?

提前感谢、

Karel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karel、

    请参阅以下有关静态配置寄存器的主题:

    e2e.ti.com/.../2094657

    您需要识别对您的应用至关重要的寄存器。 CPUSTCR 是 CPU STC 寄存器(CPU 自检)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QJ Wang、您好!

    感谢您的回答。
    我找到了这个线程、从我们的应用中、我们确定复位是安全关键型。
    我知道寄存器在 TRM 中、我无法确定哪些配置寄存器与 RST6/RST7相关。
    对于实际外设(例如 SPI)、很明显、TRM 的 SPI 章节中列出了 SPI 的配置寄存器。 但是、由于 RST 不是"真正的外设"、因此它在 TRM 中没有自己的章节。 因此、我不知道这里指的是哪些寄存器。

    此致、

    Karel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Karel、

    CPU 复位控制寄存器和系统异常控制寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 QJ,一如既往的乐于助人:)