This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GangPro-ARM (用于 ARM MCU#39的 Gang 编程器)-Elprotronic Inc.(版本2.36、x86)

Guru**** 2644745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/759708/gangpro-arm-gang-programmer-for-arm-mcu-s--elprotronic-inc-version-2-36-x86

您好!

我正在使用 GangPro-ARM 软件工具。 我正在通过我用 c#编写的业务逻辑访问此软件。 要操作 GangPro-ARM、我使用 Gang dll 函数。 我在为 GangPro-ARM 下载 Elprotronic 软件包时在安装文件夹中获得的 DLL。

在我的业务逻辑中、我使用了固件(十六进制格式)、我使用 FPA 在连接到 GangPro -ARM 的器件上上传了该固件。 上载的固件数据存储在 GangPro-ARM 的闪存中。 如下所示:

我按以下顺序使用了 GangPro-arm 的'GangProARM-FPAsel.dll 函数:

1.F_OpenInstancesAndFPA

2.F_SET_FPA_INDEX

3.F_Initialization ()

4.F_ConfigFileLoad -在这里、我上传了固件文件、该文件将固件文件数据上载到 GangPro-ARM 的闪存中。  

在继续执行此序列之前、我在 以下序列中使用了" GANGPRO_GUI.dll"函数来读取数据、编辑数据、并再次将其写入 GangPro-ARM 的闪存。

1.F_Copy_Flash_TO_GAN_Buffer

2.F_GET_Byte_FW_GAN_Buffer -读取特定地址处的数据。

这一切都在流动、一次即可正常工作。

但是、我再次尝试读取缓冲区数据、它为我提供了一个不正确的数据"fffffff"。 我只想知道、有什么方法可以清除 GangPro-ARM 的 Gang 缓冲区和闪存、以便我可以尝试重新上传固件文件。

我一直停留在这里、因为我无法清除 Gang 缓冲区和闪存。

感谢您的关注、

Shradha K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请指明您要编程的 TI 器件、以便我可以将您的问题发送给相应的小组。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您已提供有关程序员的信息。 TI 不生产此编程器。 您正在尝试编程哪个器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈。 我假设您已联系 Elptronic 解决此问题。 如果没有、请使用您尝试编程的 IC 的器件型号进行回复、以便我可以正确地指导您的问题。