This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357中针对 L2闪存和 L2 RAM 的 ECC 保护

Guru**** 2535590 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/762270/tms570lc4357-ecc-protection-for-l2-flash-and-l2-ram-in-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: TMS570LS3137

您好!

在 TMS570LS3137控制器中、我可以在存储器布局中看到 ECC 的镜像闪存区域、但在 TMS570LC4357中、存储器区域中没有镜像闪存区域。

此外、在 Cortex-R5 TRM 中、我发现 ECC 仅可用于 TCM 和 L1高速缓存。

请告诉我、4357控制器中的 L2闪存和 L2 RAM 是否具有 ECC 保护(我是说 SECDED 是否可用)。

此致、

Satya Sudhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satya、

    TMS570LC4357在 L1高速缓存、L2闪存和 SRAM 存储器上具有 ECC 保护。 该器件还支持针对外设存储器的 ECC 或奇偶校验保护。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请告诉我4357控制器中 ECC 的镜像闪存区域。

    此致、
    Satya Sudhir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satya、

    LC4357上没有镜像闪存。 LS4357采用不同的方法实现 ECC 数据校正诊断测试模式7。