This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:PBIST RAM L2RAMW

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/762272/tms570lc4357-pbist-ram-l2ramw

器件型号:TMS570LC4357

您好!

在 TMS 数据表(PBIST RAM 分组)中,内存 L2RAMW 出现在 RAMGROUP29和 RAMGROUP30中。

它是否是相同的存储器? 这两个组之间有何区别?

此致、

François μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 François、

    SRAM 由32个组组成、每个组为16KB。 29组和30组都用于 SRAM、但用于 SRAM 的不同区域。 组29用于前8个组(128KB)、组30用于其余组。