This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:CPU LBIST 覆盖范围和 FPU

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/762275/tms570lc4357-cpu-lbist-coverage-and-fpu

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我想知道 CPU LBIST 是否涵盖了 FPU 函数、或者是否需要通过软件对其进行测试?

此致、

François μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francois 您好、

    LBIST 涵盖整个 ARM Cortex-R5F CPU、因此使用 LBIST 检查 FPU。