This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:F021 FLah 库及其安全标准合规性

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/762077/tms570lc4357-f021-flah-library-and-its-safety-standard-compliance

器件型号:TMS570LC4357

尊敬的 TI 员工:

情景-主题 e2e.ti.com/.../2806403 中提到的报价是我们的案例:"如果您的公司没有使用 Halcogen 或不打算使用 Halcogen CSP、请告诉我、以便我们可以讨论 F021 Library 的安全处理。"

  • 在运行时、我们使用 EEPROM 仿真存储器空间永久存储安全相关数据
  • 是的、此存储器区域由内置 ECC 机制进行检查、此外、我们在应用层上实施了另一种检查机制
    • 因此、通过实施适当的措施、这种方法可被视为黑通道访问
  • 总之、我们没有 TI F021闪存库的源文件
    • 可能需要功能安全评估员
      • 访问源文件和/或访问测试报告等
      • 图书馆供应商关于其按照功能安全标准或类似标准进行开发的合规性的官方声明/报告
        • 例如、根据上面的陈述、"用于闪存 API 的开发过程已通过认证、可用于要求符合 ASIL D 的应用。"

请您与您负责的同事讨论此选项吗? 让我知道您的客户是否有像我们这样简单而优雅的解决方案-主要是为了满足我们的评估员的要求;-)

非常感谢、

此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jiri、

    如果您要将安全关键型数据写入数据闪存、我们建议对该信息实施相关的安全防护措施、例如数据冗余、对已写入数据块进行 CRC 检查以及读回已写入数据、以确保正确操作。

    我将向您发送"朋友请求"、以便进一步讨论。

    此致、
    Sunil