This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/761903/rtos-tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我想在 TMS570LC 上运行一个 hello world c 程序。 (我是嵌入式系统编程的新成员。)

我想创建 RTSC 工程、但每次创建工程时、目标和平台仍然缺失。

我不知道我必须使用哪种 RTOS?

我学习了一些教程、并通过 HALCOGEN 工具生成了代码、并安装了驱动程序。  halcogen 是否生成 RTOS? Halcogen 生成的代码与从 CCS 的应用中心安装 RTOS 之间有何区别?

此外、我要运行的程序是一个高级程序。 这意味着、不是为嵌入式系统程序设计的程序(简单的加密算法)。

有什么建议可以从这开始吗?

最棒的

Soundes

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请检查这对您是否有用: e2e.ti.com/.../666075

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro、

    非常感谢您的回答。  

    我成功地运行了教程中的示例。

    我还有一个问题:是否可以创建 RTSC 工程而不是空 CCS 工程?

    我尝试这样做、但我无法指定平台和目标。 是因为我使用的 FreeRTOS 吗?

    最棒的

    Soundes。