工具/软件:Code Composer Studio
我使用 RM48L952、CCS 为 V6.2.0.in CCS 工程,我创建一个函数
void COD(void)
{
uint32 temp[1023];
TEMP[0]= 0;
uint16 i =84U;
I = I%93U;
}
在调试模式下,当运行到 “” i = i%93U 时,程序将转到系统中止函数。 如果我将 uint32 temp[1023]更改为 uint16 temp[1023]、则程序运行正常。 因此、我认为它与堆栈大小集有关。
我更改 cmd 文件中的堆栈
存储器
{
引导程序(X):origin=0x00000000 length=0x00000020
FLASH0 (RX):origin=0x00000020 length=0x0017FFE0
FLASH1 (RX):origin=0x00180000 length=0x00180000
堆栈(RW):origin=0x08000000 length=0x00004000
RAM (RW):origin=0x08004000 length=0x0003C000
/*用户代码开始(2)*/
/*用户代码结束*/
}
但是、注释发生了变化。
我的问题是如何更改堆栈,我是否忘记了? 还是其他原因? 非常感谢!
圣战