This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/761816/ccs-tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我想在 CCS6中创建一个 RTSC 项目。

我首先创建了一个空 CCS 项目、然后添加了 RTSC 配置文件。(我想从一个简单的 hello world 示例开始)

在 ccs6的安装过程中、我选择了 TI ARM 编译器。

编译显示错误:没有命名目标。

我尝试通过转到 Windows->Preferences->CCS->products->RTSC 来解决此问题。  

我确保 RTSC.lib 库包含在库路径中。  

我不知道要在目标和平台中编写什么内容。 平台意味着什么?  

最棒的

Rachel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们强烈建议您从空 RTSC 工程开始、而不是尝试将非 RTSC 工程转换为一个工程。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、
    我曾尝试这样做。 但是、在创建空 RTSC 工程时出现错误:

    当前选择的产品没有为目标提供值。 请手动指定目标、或尝试使用3.30之前版本的 XDCtools。

    最棒的
    Rahel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Soundes:

    Hercules 器件系列不支持 SYS/BIOS。 有关 Hercules 器件支持的 RTOS 解决方案列表、请参阅此页面: www.ti.com/.../tools-software.html

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Todd、
    我使用 HalcogGen 在我的 CCS 项目中自动生成代码。 我不知道拥有 RTSC 项目是否正确?
    我找不到适合 TMS570LC43xx 电路板的 RTOS?
    我只想在板上运行一个 c 程序。 请您能向我解释一下实现这一目的的步骤。 (我不是专家)
    最棒的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您为什么希望它基于 RTSC? 通常、只有在使用 SYS/BIOS (也称为 TI-RTOS)时才需要此功能。

    我要将此主题移至 Hercules 团队。 他们可以提供更好的指导。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在 Hercules Launchpad 板上运行 c 程序的步骤很少。
    首先、您需要使用 HALCoGen 配置器件。 可以从以下位置下载 HALCoGen: www.ti.com/.../HALCOGEN
    此外、您还可以在 training.ti.com/.../1132538上观看一些培训视频、了解如何开始和使用 HALCoGen
    配置器件并从 HALCogen 生成代码后,您将需要 CCS (最好从此处下载并安装 CCS 的最后版本: processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS )。
    有关如何配置器件、编译代码并将其上传到 Launchpad 的教程,请访问 :training.ti.com/hercules-how-tutorial-turning-leds 。 此示例使用 MCU GIO 模块使 LED 闪烁。

    跳此功能很有用。

    此致、
    米罗