Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL、
我阅读了电路板的数据表和原理图、但我感到很困惑、就像地狱一样
HIB、WAKE、VBAT 等引脚是否内部连接?
如果否,为什么板上不存在这些引脚?
如果是、那么为什么只有红色电路板(EK-TM4C123GXL)上才存在 WAKE 引脚 、为什么不存在 HIB 和 VBAT 等其他引脚?
我假设 Vbat 未在内部连接,如 Texas 的技术讲座中所述。 但它在电路板外部不存在?
那么、我如何为休眠模块供电、以便能够运行代码。//跳线上的电流为60mA、但不会降至 nA (这意味着它不会进入休眠模式)