我在勘误表中解释了这个问题、其中 EMIF-异 步存储器配置会导致额外的 WE 脉冲。 有趣的是、我有2个相同的外部器件连接到 EMIF_CS2和 EMIF_CS4、而 CS2外设在我的所有电路板上都工作、而 CS4外设在所有电路板上都不工作。
我看到勘误表的工作原理、指示将 MPU 区配置为严格排序或器件类型。 我已经使用严格排序类型(适用于 CS 2、而不适用于 CS4)。 我尝试了可共享和不可共享的设备类型、但 CS4仍然不起作用。
2个问题:
1.变通方案是否应该是可共享或不可共享的、或者您认为它很重要?
2.我是否值得尝试 CS3外设、您认为(如我当前的 CS2/CS4体验)它可以在所有电路板上工作、也可以在所有电路板上工作?
谢谢、
Jim