This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:EMIF 作为并行总线

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/761782/tms570lc4357-emif-as-parallel-bus

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

大家好、

我想将 TMS570LC4357的 EMIF 外设用作并行总线(我实际上需要12位并行总线、而不是16位)。

我的问题是:

-是否可以将 EMIF 用作并行总线? 我要连接的器件是 AD2S1200。

如果有可能,我该怎么做? 我在 Halcogen 中找不到任何提示。

谢谢

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Valentina、

    EMIF 通常用于连接到8位或16位宽数据总线器件。 HALCoGen 允许您使用 EMIF 配置 SDRAM 或异步存储器接口的时序。

    对于 AD2S1200的这个特定接口、您可以配置异步接口来生成所需的正确时序。 您可以将其配置为16位宽接口、并将未使用的高4位接地(或将其用作其他通过软件屏蔽的多路复用功能)。

    此致、
    Sunil