This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:TMS570LS3137 MIBSPI 从器件配置

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/759578/tms570ls3137-tms570ls3137-mibspi-slave-configuration

器件型号:TMS570LS3137

您好!

我们使用 TMS570LS3137微控制器 MIBSPI 接口作为从器 件、并使用 SPI 引脚控制寄存器8寄存器将 MIBSPI 引脚配置为下拉。

在我们的代码执行期间、即使发送器缓冲区被填充为零、外部主器件也会将 MIBSPI 数据视为1。 这样做的原因可能是什么?

复位后、MIBSPI 引脚的状态是什么? 它们是下拉还是上拉?

谢谢、

Kalyan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TMS570LS3137的 MIBSPI1的复位拉状态如下:
    MIBSPI1CLK -上拉;
    MIBSPI1NCS[0]-上拉;
    MIBSPI1NCS[1]-上拉;
    MIBSPI1NCS[2]-上拉;
    MIBSPI1NCS[4]-降压;
    MIBSPI1NCS[5]- Pul-Down;
    MIBSPI1NENA -上拉;
    MIBSPI1SIMO[0]-上拉;
    MIBSPI1SIMO[1]- PUL-DOWN;
    MIBSPI1SOMI[0]-上拉;
    对于此端口和其他 MIBSPI 端口、可在器件数据表的表4-10中找到 Pull States。

    请确保在主设备开始通信之前准备好从端口。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    你有进步吗?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在关闭此主题、因为没有活动。 如果您需要进一步的帮助、请写下波纹或打开新主题。

    此致、

    米罗