This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:将 TMS570LC4357 EMIF 引脚配置为 GPIO

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, HALCOGEN, TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/761651/tms570lc4357-configure-tms570lc4357-emif-pins-as-gpio

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: HALCOGENTMS570LS3137

我有一个 TMS570LC4357开发板、需要在其中将 EMIF 引脚(和其他一些模块的引脚)配置为 GPIO。 我使用 HalCoGen 4.06来生成代码。 我能够运行 LED-Blink 程序、但这使用了配置为 GIO 的 HET 引脚。 但对于 EMIF 引脚、我无法找到分配给它并可进行配置的任何端口。 我需要将 C4 - C14引脚启用为 GIO、但在生成代码后、我无法找到分配给它的任何可配置为输出的端口。

我学习了一个类似主题的旧主题、其中有人告诉我 halcogen 不会为所有模块提供引脚配置。 那么、是否可以将 EMIF 引脚配置为 GPIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果在 PINMUX 引脚被设定为 EMIF、它们不能被用作 GIO。 如果您想使用 C4-C14作为 GIO、您可以配置 RTP 模块。 遗憾的是、HALCoGen 不会为 TMS570LC4357生成 rtp.c 文件、但您可以为 TMS570LS3137生成 rtp 文件、因为其上的 RTP 模块与 TMS570LC4357上的模块相同。 然后、您可以使用这些文件作为参考。

    此致、
    米罗