This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-TMS57012:DCAN 接收器问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/761666/launchxl2-tms57012-dcan-receiver-issue

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

大家好:

     我想获取 DCAN 交叉接收器的示例代码。 现在、带互连的传输正常、但我找不到接收消息的互连。

此致。  

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以在此处找到示例代码: e2e.ti.com/.../760038 (包含 HALCoGen 项目)、也可以在 HALCoGen 示例文件夹下找到示例。 可以通过 HALCoGen 帮助-->帮助主题-->内容-->示例打开如何配置设备以使用示例的示例和详细说明。 "Example_canIntCommunication.c"是使用中断的演示代码。

    此致、
    米罗