Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM
器件型号:TIDM-TMS570BMS
尊敬的 TI 团队:
目前、我 正在使用 TIDM-TMS570BMS 对16节电池进行主动电池平衡测试。 我设法在电池16的充电电流~3A 时执行主动平衡(如下图所示)。
我是否可以知道如何将平衡电流调节到大于3A? 我知道这个 EM1402EVM 能够平衡高达5A 的电流、并且我已经尝试将 SYS_MAIN、线路114中的示例代码(TMS570BMS)从 EMB_Vset (0、2)修改 为 EMB_Vset (0、5)。 但它不会改变平衡电流上的任何值(保持3A)。 请在这方面获得您的帮助。
谢谢。
此致、
XH 低电平