This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:用于定制板的简单程序

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/761405/tm4c129encpdt-simple-program-for-custom-board

器件型号:TM4C129ENCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C129EXL

您好、先生、

同时将 EK-TM4C129EXL 用作定制板的编程和调试。 首先、我需要为闪存测试代码做什么  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nishitha、

    这是一个非常广泛的问题、我不确定从提供建议开始应提供什么、因此如果这不有帮助、请让我了解更多详细信息

    就编程而言、确保 JTAG 正常工作、您可以闪存一个简单的应用来使 LED 闪烁(如果存在)或切换您可以使用示波器测量的 GPIO、这将是一个良好的开端。

    在测试 JTAG 接口是否正常工作时、您还可以参考本文档以了解验证原理图和 JTAG 连接完整性的方法(有关此类详细信息、请参阅第6节): www.ti.com/.../spma075.pdf