This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1227:FlexRay 2.1一致性测试

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/761496/tms570ls1227-flexray-2-1-conformance-testing

器件型号:TMS570LS1227

大家好、

我的客户正在设计与 OE Flexray 器件交互的硬件。 他们正在寻找一些信息来帮助他们备份选择的 TMS570LS1227-ZWT。 他们目前在其中一款汽车产品中使用此器件、因此非常希望在新产品中继续使用此器件以简化设计。

目前、他们的 OEM 客户具有使用以下 TI 器件的经验:

TMS570LS3136 (Gladiator)

TMS570PSFC61 (Mira)

我无法找到有关上述器件的任何信息、我认为这些信息意味着它们是自定义的、还是拼写错误?

有人问我 TMS570LS1227-ZWT 是否使用与上述2相同的 Flexray IP、以及是否可以获得 Flexray 2.1一致性测试结果的副本? 这是您可以与我分享的吗?

此致、
Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ross、

    LS1227 MCU 使用与 LS31x MCU 上相同的 FlexRay IP。 您可以在器件数据表中找到嵌入的一致性证书: www.ti.com/.../tms570ls1227

    请参阅标题为"模块认证"的部分、即 spns192b 中第172页的第8.7节(章节编号和页码可能会随数据表修订而变化)。

    此致、
    Sunil