Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXL
工具/软件:Code Composer Studio
我正在尝试调试我的程序,并且正在运行以下错误...
未定义的首次引用
符号
------ --------
延迟./main.obj
ROM_FPULazyStackingEnable ./main.obj
ROM_GPIOPinConfigure ./main.obj
ROM_GPIOPinTypeADC ./main.obj
ROM_GPIOPinTypeGPIOInput ./main.obj
ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput ./main.obj
ROM_GPIOPinTypeUART ./main.obj
ROM_GPIOPinWrite ./main.obj
ROM_SysCtlClockSet ./main.obj
ROM_SysCtlPeripheralEnable ./main.obj
UARTStdioConfig ./main.obj
UARTprintf ./main.obj
错误#10234-D:未解析的符号仍然存在
错误#10010:在链接期间遇到错误;未生成"HalfBridge.out"
>>编译失败
Makefile:149:目标'HalfBridge.out'的配方失败
gmaked[1]:***[HalfBridge.out]错误1.
gmake:***[全部]错误2.
Makefile:145:目标'all'的配方失败
****构建完成****
我知道这可能与我的 include 文件以及我的项目属性链接到的内容有关。
以下是我的代码包含部分的外观:
#include
#include
#include "tm4c123ghp6.h"
#include "hw_memmap.h"
#include "hw_types.h"
#include "hw_ints.h"
#include "hw_NVIC.h"
#include "hw_timer.h"
#include "hw_adc.h"
#include "adc.h"
#include "debug.h"
#include "FPU.h"
#include "gpio.h"
#include "pin_map.h"
#include "rom.h"
#include "sysctl.h"
#include "UART.h"
#include "SysTick .h"
#include "uartstdio.h"
#include "interrupt.h"
#include "comp.h"
#include "rom_map.h"
#include "swupdate.h"
#include "ustdlib.h"
我的构建搜索路径如下所示:
我不确定我仍需要哪些 include 文件或如何修复这些错误。
请提供任何帮助。
谢谢!