This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:TMS570LC4357

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/760689/tms570lc4357-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

我对 TMS570LC4357及其通过 XDS200使用 JTAG 有疑问:

 

[Q1]调试和编程 MCU 所需的最低 JTAG 信号是多少?

 

[Q2]我们是否可以在不使用 RTCK JTAG 信号的情况下离开? 如果是、我们如何在 MCU 端和 XDS200端处理该 RTCK? 或者 RTCK 是100%必需的?

 

[Q3]在缓冲 JTAG 信号情况下、简单的 OR 门 IC 是否可以工作(如74LVC1G32)?

 

[Q4]…缓冲 JTAG 信号、目标 MCU (TMS570 μ s)之间的最大长度(in)是多少 以及我们可以使用的 XDS200 20引脚连接器。

 

[Q5]如果目标方未上电、XDS200是否可以为目标 MCU 供电、以便对闪存程序存储器进行 JTAG 编程?

谢谢、

R. Wright

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ronnie、您好!
    您将需要以下信号:
    - TDI、TDO、TCK、TMS、nTRST (nTRST 信号是可选的,但您应该用探头对其进行测试。 可由 TCK 和 TMS 完成复位);
    2.是的、您可以在没有 RTCK 信号的情况下工作。 在 MCU 侧、您应该将引脚保持未连接状态或将其连接到 GND Vua 电阻器。
    3、4。 请查看: www.ti.com/.../spru655i.pdf
    5.目标器件需要通电才能进行编程。

    此致、
    米罗