This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:在激活的闪存操作期间、发生中断冻结

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/760768/tms570ls3137-on-interrupt-freezing-during-active-flash-operation

器件型号:TMS570LS3137

您好、TI 专家、

我想知道以下句子。

[引用]但是、当一个扇区擦除等活动闪存操作被执行时、如果 CPU 访问同一扇区、直到闪存操作完成、中断被冻结。

TMS570LS3137:关于 F021的 Fapi_checkFsmForReady ()[/quot]

关于这一点、我认为它是以下操作。

当一个有效的闪存操作被执行、就像擦除一个扇区一样、中断不会被冻结、除非从 CPU 访问同一扇区。
只有当 CPU 访问相同的扇区时、中断才会被冻结。

是这样吗?

此致、

Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sasaki、您好!

    您的理解是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishwanath-San,

    感谢您的支持!