This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3S5653-Stellaris MCU:LM3S5 Stellaris MCU EOL &放大器;迁移路径

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/760721/lm3s5653-stellaris_mcu-lm3s5-stellaris-mcu-eol-migration-path

器件型号:LM3S5653-Stellaris MCU

您好!

在 LM35S (Stellaris Tempest 系列)停产后、PCN 提出了以下替换器件。

696993-01:LM3S5B91-IBZ80-C5 (Tempest)=>更换 TM4C1290NC (Snowflake/A0)

696719-01:LM3S9B96-IQC80-C5 (Tempest)=>更换 TM4C1294NC (Snowflake/A0)

 

我有几个问题、

  1. 是否要查看客户的任何直接(MPN 到 MPN)迁移指南文档、以帮助客户从一个顺利迁移到另一个?

我们将查看 TI 网站上提供的文档,并将其作为本系列的一般参考。 如果您有更详细的基于上述 MPN 的迁移指南、请分享到替换 MPN。

  1. 请将建议的替换 MPN 与包装一起分享。
  2. 您是否对 EOL 和上述建议的替换器件进行了引脚分配比较?
  3. 在 SPMA035E 文档中,当提到 Stellaris LM3S 时,它是指 tempest 还是 Firestorm? 请澄清。

此致、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好、

    我们没有特定 GPN 迁移的专用指南。 一般指南已足以帮助我们所有以前的客户成功迁移平台。 我将概述他们应该参考的内容。

    首先、虽然指南 SPMA035同时包括 Tempest 和 Firestorm -本文档的顶部说明如下: "本应用报告介绍了在 Fury-、DustDevil-、Tempest-和 Firestorm- Stellaris 微控制器(MCU)和 Tiva C 系列 TM4C123x 类 MCU 之间迁移工作设计时需要注意的设计项目。"  - SPMA035适用于 LM3S 至 TM4C123x MCU、而不是 TM4C129x MCU。

    对于他们所需的迁移(PCN 正确识别)、他们将处理 TM4C129x MCU、因此应参考 SPMA063、该 SPMA063涵盖将 Tempest 和 Firestorm 器件迁移到 TM4C129x: http://www.ti.com/lit/an/spma063/spma063.pdf

    此外、他们还应该参考这个文档、此文档涵盖了从 StellarisWare 转换到 TivaWare 时的软件差异: http://www.ti.com/lit/an/spma050a/spma050a.pdf

    最后、本常规迁移指南更多地是迁移的主文档、也是转换设计的关键: http://www.ti.com/lit/an/spma049a/spma049a.pdf