This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:DCAN 尝试使 TMS570LS1227开发套件与 TMS570LS1224 Launchpad 通信时出现问题。

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS1224, TMS570LS1227, TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/760038/tms570ls1224-problem-with-dcan-trying-to-make-tms570ls1227-development-kit-communicate-with-tms570ls1224-launchpad

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件: TMS570LS1227TMS570LS3137HALCOGEN

大家好。 我有1 个 TMS570LS1224 Launchpad、我想发送和接收 CAN 消息。 我按照 TI 官方教程"training.ti.com/hercules-how-tutorial-can-communication"进行操作。 但是、它不起作用。

是否有任何示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TMS570LS12x HDK 套件上有 CAN 收发器、而 TMS570LS1224 Launchpad 上没有 CAN 收发器。 为了使用 CAN 在两个电路板之间进行通信、必须将 CAN 收发器连接到 TMS570LS1224 Launchpad (例如 SN65HVDA541)。 必须考虑 TMS570LS1224 Launchpad 端接。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Miro:

      是,我已将收发器连接到 DCAN1和 DCAN2。 但它仍然不起作用、下周我将使用 示波器、但我仍然担心软件跟随培训不起作用。

    此致

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred、

    较低的板是原型板还是 TMS570LS1227开发套件?

    附件是我使用两个带板载收发器的 DCAN 模块在 TMS570LS3137开发套件上测试的代码。 CANH 通过两个连接器连接到 CANH、CANL 连接到 CANL。

    e2e.ti.com/.../3443.TMS570LS3137PGE_5F00_CAN_5F00_Miro.zip

    此致、

    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miro:
    电路板就是这个:
    processors.wiki.ti.com/.../LAUNCHXL2-TMS57012
    此致
    Fred
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6378.DCAN_5F00_Tx.rarHelloMiro:

          我连接了 halcogen 输出、我认为它非常简单、有助于我检查配置是否正确。

    此致

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fred、
    在您附加的 HALCoGen 项目中、我看不到任何要配置为 RX 的消息框。
    请参阅 HALCoGen 示例。 启动 HALCogen、创建新项目或打开您的。 然后从帮助菜单中选择帮助主题。 在"帮助主题"中、选择"示例"部分。 您可以从以下两个选项中进行选择:串行 CAN 通信:
    - example_canCommunication.c -使用轮询方法的示例;-
    - example_canIntCommunication.c -使用中断的示例。
    右侧说明了如何配置器件将会打开。


    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miro:

         我发现了问题、这是 Transver 问题、我附加的示例就是"Test Send"。

         非常感谢您的热情支持。

    此致

    Fred