This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:如何在 TM4C1294上触发基于 ROM 的串行引导加载程序?

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/760322/ek-tm4c1294xl-how-to-trigger-rom-based-serial-boot-loader-on-tm4c1294

器件型号:EK-TM4C1294XL

您好!

我有 EK-TM4C1294XL 板和 Tiva TM4C1294。 我想触发出厂时应在芯片上提供的基于 ROM 的串行加载程序。 以下是步骤。

1.使用 LM 闪存编程器、切换到 ICDI 接口、闪存>擦除整个。 循环通电

2.切换到串行 UART COM8接口,Program > select bin file blinky.bin,Address offset = 0x00

3.单击"程序"。 错误>无法与目标建立通信。


请建议如何解决此问题。

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我只是想告诉大家、我已经阅读过您的帖子、并使用相同的结果重复了该实验。 我不知道答案。 星期一回到办公室时、我将做更多挖掘工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、不确定原因、但我尝试了第二个 EK-TM4C1294XL、它工作正常。 然后我返回到第一个并再次尝试它。 这次它成功了。 这可能是我第一次遇到顾问 SYSCTL_22中描述的问题。 (ROM 没有更新的 SysCtlClockFreqSet 函数。) 确保不禁用自动波特率支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bob,真的必须选择自动波特,LM Flasher 才能工作!