This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:无线鼠标问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/760236/ek-tm4c123gxl-air-mouse-issues

器件型号:EK-TM4C123GXL

我的无线鼠标演示有问题。  

当我通过将开关移至左侧位置来打开微控制器时、绿色 LED 亮起、同时呈稳定蓝色 RGB。 在传感器集线器上、只有一个红色 LED。 直到我用力按下传感器集线器上的蓝色 LED 开始闪烁红色和蓝色、才会出现这种情况。 鼠标按钮工作正常、但以任何方式移动设备都不会引起响应。 有人有什么建议吗?  

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    请参阅我对您最新帖子的回答: e2e.ti.com/.../2808996

    让我们在该主题上继续讨论此问题、即使电阻器建议不能解决问题。