This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:缺少 core_cm4.h

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/760330/tm4c123gh6pm-core_cm4-h-is-missing

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件: TM4C123

 Keil_v5\arm\Pack\Keil\TM4C_DFP\1.1.0\Device\include\TM4C123\tm4c123gh6pm.h 中缺少 core_cm4.h  

当我尝试加载项目时、它显示为"找不到"错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gilbert、

    由于 Keil 不是 TI 编译器、我完全不熟悉该目录、我建议先在 TivaWare 中搜索该文件名、 如果未找到、则联系 Keil 支持部门、因为他们将能够对该问题提供一些帮助。