This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXRM57LHDK:SPI2信号不会出现在 TMDXRM57LHDK Hercules 开发套件的 J10连接器上

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/760066/tmdxrm57lhdk-the-spi2-signals-do-not-appear-on-the-j10-connector-of-tmdxrm57lhdk-hercules-development-kit

器件型号:TMDXRM57LHDK
主题中讨论的其他器件: HALCOGEN

您好!

我需要在 TMDXRM57LHDK:RM57L Hercules 开发套件(HDK)上使用 SPI2

但不同的信号不会出现在 J10连接器上。

是否需要初始化电路板上的特殊部件?

感谢你的帮助

Jerome

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerome、
    要使用 SPI2/MIBSPI2、您必须在 HALCoGen 驱动程序启用选项卡中启用相应的驱动程序(启用 MIBSPI2驱动程序或启用 SPI2驱动程序)。 如果您要使用 MIBSPI 模式、则还必须选中 PINMUX 中的 MIBSPI2复选框、并且必须清除冲突。 然后、您可以使用 HALCoGen 生成的 API。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miro、
    非常感谢您的快速回复。
    所有 SPI 驱动器均已正确启用。
    我对所有 MIBSPI/SPI 执行了相同的操作(使用 Halcogen 或直接通过程序)(1 => 5)
    除 MIBSPI2之外、所有信号都出现在不同的连接器上。 我尝试在另一个板上执行该操作,它是相同的。 MIBSPI2被连接至微 SDCARD 并且有一个跳线来验证它。 我尝试通过跳线禁用 SDCARD,但它是一样的。
    我的问题是关于电路板上的初始化、而不是 MINSPI 内部的初始化。
    感谢你的帮助。
    Jerome
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Miro、
    所有其他 MIBSPI 工作正常、在 Alcogen 中未启用。
    但是、为了确保我尝试使用 Alcogen 在引脚多路复用器中启用 MIBSPI2。
    这解决了问题。
    现在一切都运行良好。
    感谢你的帮助。
    Jerome