This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UNIFLASH:uniflasher 使用 CCXML 文件中的什么?

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/760146/ccs-uniflash-what-does-uniflasher-use-from-the-ccxml-file

器件型号:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

我在两个不同的板(两个不同的固件)上使用相同的 ARM 处理器、并且为了使用 UniFlash 4.1进行编程、我可以使用相同的 CCXML 文件、还是必须使用每个 CCS 项目所独有的文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron、

    只要是同一器件和同一调试探针、就可以使用相同的 CCXML 文件。 CCXML 文件主要指定器件和调试探针。 它还允许您配置调试探针属性。

    此致、
    John