This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294NCPDT 跟踪配置

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/759415/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-trace-configuration

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: SEGGER

大家好、

我正在尝试使用 SEGGER J-Trace Pro 从 TM4C1294ncpdt 板获取布线信息。

TM4C1294电路板具有以下用于跟踪的引脚。

PF0 -跟踪数据2.

PF1 -跟踪数据1。

PF2 -跟踪数据0。

PF3 -跟踪时钟。

PF4 -跟踪数据3.

为了配置跟踪引脚,我在代码中使用了某些函数。

这是我在代码中完成的跟踪配置。

SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOF);
while (!SysCtlPeripheralReady (SYSCTL_Periph_GPIOF))//等待端口 F 准备就绪
{
}
//跟踪引脚配置
GPIOPinConfigure (GPIO_PF3_TRCLK);
GPIOPinConfigure (GPIO_PF2_TRD0);
GPIOPinConfigure (GPIO_PF1_TRD1);
GPIOPinConfigure (GPIO_PF0_TRD2);
GPIOPinConfigure (GPIO_PF4_TRD3);
GPIOPinTypeTrace (GPIO_PORTF_BASE、GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1 | GPIO_PIN_2 | GPIO_PIN_3 | GPIO_PIN_4); 

在这些配置下、当我尝试捕获跟踪时、我无法正确获取跟踪数据。SEGGER 调试器软件(臭氧)显示检测到未知的跟踪数据包

我是否错过了作为跟踪配置一部分添加的内容。

如果有人能提供有关这方面的信息、那将非常有帮助。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     有关 TPIU 的信息、请参阅 ARM 的 Cortex M4技术参考手册。 但是、您需要联系 Segger 以获取有关如何使用 J-Trace Pro 的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我将再次完成跟踪配置、并联系 SEGGER 团队