This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137-EP:TMS570LS3137闪存

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/759301/tms570ls3137-ep-tms570ls3137-flash

器件型号:TMS570LS3137-EP

您好!

关于 TMS57LS3137数据表 SPNS230D.2013年10月–2015年2月修订第 6.10.5节和6.10.6节分别列出了"程序闪存和数据闪存的闪存程序和擦除时序"。 一般而言、"数据保留"规格 指器件在不进行下电上电或断电持续时间的情况下的数据保留。 规格"数据保留"是否已断电5年? 数据保留是否取决于环境(存储)温度? 数据表中的125C 是什么? 注释3中的125C 和250C 是否相互矛盾?  

相关信息

Rajeeva GK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajeeva、支持此器件的应用工程师因假期而外出。 他将在第二天返回后回复您的电子邮件。

    谢谢、

    合资公司
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rajeeva、
    发布的5年限值基于使用阿累尼乌斯模型在250c 下进行的测试。 由于没有实际方法可以等待5年的测试、因此使用了加速测试。 这就是说明3的目的。

    如果这回答了您的问题、请单击"验证答案"
    此致、
    涉水