请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 大家好、
我正在处理 Modbus 通信堆栈、我想使用 DMA 将字符从 UART 传输到存储器。 由于 Modbus 的性质、接收到的数据包的大小取决于数据字段和数据包类型。 我学习 了 UDMA 控制器和 UART。
问题在于、UDMA 在传输开始时期望的是准确的字节长度、当接收到第一个字符时、该长度不可用。 我的当前实现读取从 UART FIFO 中读取、并尝试计算总大小。
是否可以针对大量数据发出 DMA 请求、并检测传输结束而不是读取 FIFO 和计算大小(例如禁用 FIFO 并获得接收超时、而不是禁用传输等)。
此致、
Norbert