This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:AUTOSAR_MCAL_TMS570LSx-05.40.00中的 MCU 生成问题

Guru**** 2619615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/776534/tms570ls3137-issue-in-mcu-generation-in-autosar_mcal_tms570lsx-05-40-00

器件型号:TMS570LS3137

AUTOSAR_MCAL_TMS570LSx-05.40.00:生成 McuResetReason 时出错
MCU 系列因 McuResetReason 配置而产生错误:
当尝试生成 MCU 时、会出现以下错误:  
错误18-03-06、13:41:04 (1019)节点/AUTOSAR/TOP-LEVEL-的值无效
封装/MCU/Elements /MCU/McuPublishedInformation/McuResetReasonConf/MCU
_cpu_reset/McuResetReason":值""不是数字
…μ A (相似、但出于不同的复位原因)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prathibha、

    根据自动定标规范、 此 参数表示 Micro 支持的不同复位类型、TI 支持值0-7。  在代码生成期间、我们在 EBTresos 中未发现任何问题。 达芬奇工具对此参数有何期望?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishwanath、

    您能否尝试 使用以下命令行参数生成 MCU?

    使用的命令:

    tresos_cmd.bat -dtarget=TMS570 -DIVATE=LS3137 legacy generate D:\usage\Delivery \CBD18X\CBD1800219\DELIVERY33024\internal\StartApplication\Config\ECUCC\AUTOSAR_MCAL_TMS570LSx_05_40_00_MCU_ARXML@asc:4.0.3\DEV_MCU\ENDR_430\TI_DRV24\DRV\DRV24\END430\DRV\END24\RTU\ENDR_MCU\RTU\ENDR_MCU\RTU\ENDR_DRESD24\ENDR_DR_DR_DRESD24\END24\DR

    配置文件:

    AUTOSAR_MCAL_TMS570LSx_05_40_00_MCU_ecc.arXML

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/312/0068.AUTOSAR_5F00_MCAL_5F00_TMS570LSx_5F00_05_5F00_40_5F00_00_5F00_Mcu_5F00_ecuc.7z

    谢谢  

    Kishore  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishwanath、

    您对此问题是否有任何更新?

    此问题对我们来说是一个阻碍、因此您可以确定此问题的优先级吗?

    谢谢  

    Kishore  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishore、

    尝试运行命令时出现以下错误。

    运行命令是否需要任何其他文件?

    另外、让我们知道 McuResetReason 配置的预期结果是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Vishwanath Reddy、

    上图显示您使用的是 Tresos 13.0.0版本、这不是针对此 MCAL 的推荐的 Tresos 版本、请使用适当的 Tresos 版本、以便重现此问题。

    我们的期望是 MCU 模块必须通过命令行生成、也可以通过 DaVinci 工具生成。

    由于此问题对我们来说是一个阻碍因素、您能否确定此问题的优先级。

    谢谢
    Kishore
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kishore、

    我尝试了21.0.0、但得到了相同的错误。

    A 我的环境中缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vishwanath、

    为了重现此问题、我采用了新安装的 Tresos21软件包并添加 了 AUTOSAR_MCAL_TMS570LSx-05.40.00中的插件。 然后输入由 Kishore (根据我的环境调整路径后)提供的命令以及配置文件、并发现与 Kishore 相同的错误。 我想知道为什么这不能在你身边重复。 如果仍然失败,我将通过引导程序门户向您发送环境。

    此致

    Roland Suess

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    我现在能够看到 MCU 错误。 我不明白为什么工具没有看到复位原因的值、因为每个复位原因都有数字值。

    注:要获得此错误,我必须在 cmd 窗口中的4.0.3之前添加:asc。