This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L852:NDA 下的 RM46x 安全文档

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/773366/rm46l852-rm46x-safety-documents-under-nda

器件型号:RM46L852

您好!

我们正在开发一个基于 Hercules RM46x MCU 的安全项目。 本产品的安全手册是指仅在 NDA 下提供的安全文档 SPNU532和 SPNU534。 我们与 TI 签订了此类有效 NDA、但我不知道要联系谁来获取我们设计的 FMEDA 所需的这些文档。

此致、

 Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver、

    这些文档可在 safeTI 论坛上获取、因为它们只能在符合 safeTI NDA 的情况下才能访问。

    此页面包含指向所有安全相关 NDA 文档(访问需要 SafeTI NDA)的链接 :e2eprivate.ti.com/.../1105.aspx

    请在 safeTI 论坛上发布与 NDA 文档相关的问题。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sunil、

    通过该链接、我无法继续、因为我需要向该论坛发送"邀请"。 我们将签署的 NDA 发回给您所在法律部门的合同经理、后者与我们联系。

    要继续、我们仍然需要此"邀请"、并应"联系邀请您加入私人社区或 私人社区经理的人员"。

    接下来的步骤是什么? 如果您需要更多信息、您可能会在上下文之外联系我。

    平路机、

     Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Oliver、

    2月28日向您发送了访问 safeTI 论坛的邀请。 请告诉我您是否需要我重新发送此邀请。

    此致、
    Sunil