This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714-S:气体涡轮机发动机控制器 MCU 的应用。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714, TMS570LS3137-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/772556/tms570ls0714-s-an-application-to-the-gas-turbine-engine-controller-mcu

器件型号:TMS570LS0714-S
主题中讨论的其他器件:TMS570LS0714TMS570LS3137-EP

您好!

我们计划将 TMS570LS0714器件用作 燃气涡轮机发动机控制器的 MCU。

但是、我不太确定 TMS570器件是否最适合燃气涡轮机发动机控制器 MCU 的应用。

如果其他 TI MCU 比 TMS570器件更合适、请推荐给我。

感谢您的指导。

此致、

G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TMS570系列 Hercules MCU 均通过汽车认证。
    Hercules MCU 提供多种性能、存储器和连接选项。 双核锁步 CPU 架构、硬件 BIST、MPU 和 ECC 只是可满足汽车、铁路和航天应用需求的一些关键功能安全特性。
    在这里、您可以比较符合汽车标准的 TMS570 MCU、以确定它们是否满足您的要求:
    www.ti.com/.../products.html

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miro:

    感谢您的评论。

    如果您能为我们提供 一些用于航空应用的 TMS570 MCU 实例、将会非常有帮助。

    感谢您的指导。

    此致、

    G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TMS570 MCU 用于许多需要符合功能安全标准的应用、包括航空航天应用。 由于明显的原因、我们无法分享特定的客户信息。

    如果您需要-55C 至125C 的扩展温度范围、您还可以查看 TMS570LS3137-EP (www.ti.com/.../TMS570LS3137-EP)器件。

    此致、
    Sunil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sunil:

    感谢您的评论。

    如果看起来我需要特定的客户信息、请原谅我。

    关于 TMS570 MCU 在航空航天产品领域的应用、我不需要特定的客户信息。

    如果您告诉我 一些说明性示例产品、这些产品要求符合航空工业领域的功能安全标准、那将是您的一种非常好的选择。

    感谢您的指导。

    此致、

    G. Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看此 wiki 页面。 它列出了一些需要符合功能安全标准的航空电子应用:
    en.wikipedia.org/.../Avionics

    您还可以在此页面上查看应用和参考设计:  

    此致、
    Sunil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sunil:
    感谢您的评论。
    在 wiki 上、我找到了两个与航空电子产品相关的当代功能安全标准。
    它们如下:
    (1)美国 RTCA DO-178C 北美航空电子软件
    (2)美国 RTCA DO-254北美航空电子设备硬件
    请向我解释 TMS570 MCU 如何解决上述所列的 DO-178C 和 DO-254问题吗?
    感谢您的指导。
    此致、
    G. Kim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们提供了满足 IEC 61508和 ISO 26262功能安全标准要求的证据。 需要符合其他功能安全标准的终端设备的系统设计人员使用 TI 提供的配套资料、将他们自己的安全案例汇总在一起、以便评估他们的系统。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Sunil