This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0714:XDS110无法与 TMS570ls0714 PCB 配合使用

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/777645/ccs-tms570ls0714-xds110-is-not-working-with-tms570ls0714-pcb

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的先生:

我们已经使用 TMS570ls0714设计了我们的 PCB。 我们有 TMS570ls3137 HDK。 当我连接 TMS570ls3137 HDK 时、我们可以使用 XDS110调试程序。 但是、当我们在 TMS570ls0714中调试程序时、 它将显示以下错误:

我们在 XDS110调试器侧使用 TI 14引脚连接器来连接 TMS570ls0714的 JTAG。   

我已将仿真软件包版本从6.0.504.1更新为。 更改为8.0.903.4。 在本例中、我们未将 CPLD XC2C32A CP56芯片用于调试器。 因为在我们的案例中、该芯片未编程。 因此、我们不会将 xds100v2仿真器用作调试器。  

 对于器件寄存器错误、我们已经完成了以下主题链接:

https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/628509/2333828#2333828

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/618025/2290799#2290799

我们具有与 TMS570ls3137 HDK 相同的 JTAG 调试器设计。 我随附 TMS570ls3137 HDK 原理图供您参考。 我们是否应该将任何下拉/上拉电阻器连接到引脚3 TRSTn?  请尽快答复。

谢谢

Krunal Desaie2e.ti.com/.../5873.tms570ls3_5F00_hdk_5F00_schematics_5F00_reve.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    请告诉我如何解决上述错误吗? 请尽快答复。
    谢谢、
    Krunal Desai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    德州仪器(TI)的 JTAG 控制器主动将 TRSTn 驱动为高电平。 在 MCU 侧、TRSTn 从内部下拉。 您可以放置外部下拉电阻器、但这不是必需的。
    它看起来就像布局或连接问题。 我不知道 CPLD IO 在未编程时的默认状态是什么-它们应该处于三态且不会干扰。
    我可以建议使用示波器检查连接外部 JTAG 时、MCU 侧的信号是否都具有良好的"1"和"0"电平。

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Miro 的回复。 我要附上我们新电路板的 TMs570ls0714 PCB 原理图。 您能否查看布局和连接、并建议需要进行任何修改或更正。根据昨天的输入、我将使用示波器检查信号。 稍后、我将上传 给定信号的波形。  

    谢谢

    Krunal Desaie2e.ti.com/.../8546.TMS570ls0714.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miro,我检查了 TMS570ls3137 HDK 和 TMS570ls0714 PCB 这两个控制器的信号。 我要连接两个包含信号的文件夹、这些信号在示波器中进行检查。

    请向我们提供建议、以便我们能够解决问题。

    谢谢你。

    Krunal Desaie2e.ti.com/.../8176.TMS570ls0714.zipe2e.ti.com/.../2335.TMS5703137.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Miro:  

    我们已在将代码刷写到 TMS570ls3137和 TMS570ls0714 IC 期间测试了示波器中的信号。 在 TMS570ls3137中、所有信号都在响应。 但在 TMS570ls0714 PCB 中、TDO 引脚不响应。 您能告诉我如何解决此问题吗? 我将连接 TMS570LS3137和 TMS570LS0714电路板的所有信号。 请尽快回复。  

    谢谢、此致、

    Krunal Desai

    e2e.ti.com/.../3201.TMS570ls3137_5F00_Signal.zipe2e.ti.com/.../8081.TMS570ls0714_5F00_Signal.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否解决了问题?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    我们转出问题。 这是硬件问题。 在我们的 PCB 中、Q2 MOSFET 不会放弃电压。 现在、借助 TI 14引脚、我们还能够在 TMS50ls0714 PCB 中进行调试。

    谢谢、此致、

    Krunal Desai