This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L850:RM46L850 PIN2无法驱动6mA 的 LED

Guru**** 2794745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/777484/rm46l850-rm46l850-pin2-can-not-driver-led-for-6ma

器件型号:RM46L850

1:RM46L850PGET、第二个引脚(GIOA [0]/USB2.0VP/USB-FUNC.RXDPI)在使用漏电开路输出模式时无法通过软件编程进行控制、即指示灯常亮;推挽输出等其他输出模式正常、请分析原因。

2:最初、40个电路板使用开路和泄漏输出模式。 指示灯为可编程控制。 40个董事会中有两个在老龄化一段时间后出现了上述情况。

3:TEST 引脚的电流为6mA。

4:下面是原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否串联了2个红色二极管? 您能告诉我使用的2个红色 LED 的正向电压是多少?

    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际应用中只有一个红色二极管。 红色二极管的正向电压为1.8V-2.6V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    GIOA 引脚的输出缓冲器驱动强度(灌电流/拉电流)为2mA (请参阅器件数据表的表5-4)。 您将在建议的条件之外使用此引脚。 在您的情况下、漏极上的"0"电平不是很重要、但如果电流远大于2mA、则会导致温度升高并可能损坏端口。
    您是否测量到电流为6mA (如果电流为6mA 并且 LED 未损坏、则 LED 必须亮起。) 还是只计算它?
    我可以建议检查 GIO 是否仍然工作。


    此致、
    米罗
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 GIOA 引脚的输出缓冲器驱动强度(灌电流/拉电流)为2mA、为什么 GIOA[0](I_RED_6mA)正常、GIOA[1](I_GREEN = 3.73mA)损坏?

    (1)、我们使用 GIOA[0](引脚2)、开漏控制红色 LED、测试 I_RED_6mA;

      GIOA[1](引脚5),开漏控制绿色 LED,测试 I_GREEN =3.73mA;

      GIOA[2](引脚9)、用于控制 BlueLED 的漏极开路、测试 I_blue=3mA;

      现在、GIOA[0]和 GIOA[2]正常、但 GIOA[1]损坏,非常大。

    (2)、GIOA 引脚的输出缓冲器驱动强度(灌电流/拉电流)为2mA、这太小、通常 MCU 输入电流为10mA、为什么您的 MCU 仅为2mA?

    (3)、您的数据表显示、输入钳位电流最大值为10mA、I_CCIO 最大值为10mA、为什么 GIOA[1](I_GREEN = 3.73mA)损坏?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    实际上 只有一个红色 LED、只有一个可再生 LED、只有一个蓝色 LED、但 它们封装在一个器件中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您应该测试针脚是否损坏。 如果您测量的是6、3mA 和3.73mA、则 LED 应亮起!

    (1)、我们使用 GIOA[0](引脚2)、开漏控制红色 LED、测试 I_RED_6mA;

      GIOA[1](引脚5),开漏控制绿色 LED,测试 I_GREEN =3.73mA;

      GIOA[2](引脚9)、用于控制 BlueLED 的漏极开路、测试 I_blue=3mA;

      现在、GIOA[0]和 GIOA[2]正常、但 GIOA[1]损坏,非常大。

    -->数据表中列出了 TI 推荐的条件。 不建议在超出建议条件的情况下使用该器件。

    (2)、GIOA 引脚的输出缓冲器驱动强度(灌电流/拉电流)为2mA、这太小、通常 MCU 输入电流为10mA、为什么您的 MCU 仅为2mA?

    -->根据数据表,GIOA 的输出缓冲器驱动强度为2mA。 您应该使用缓冲器来驱动大于此值的负载。

    (3)、您的数据表显示、输入钳位电流最大值为10mA、I_CCIO 最大值为10mA、为什么 GIOA[1](I_GREEN = 3.73mA)损坏?

    -->输入钳位电流是流经 ESD 保护二极管的电流。

    --> Icio max 是器件在没有直流负载时从 Vcio 消耗的最大电源电流。

    此致、

    米罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1、我们已经测试了引脚 GIOA[0](引脚2)、开漏控制红色 LED、测试 I_RED_6mA、现在还可以、没有损坏、软件仍然可以控制它 GIOA[1](引脚5)、开漏控制绿色 LED、测试 I_GREEN =3.73mA、它现在是不可以的、损坏了、软件无法始终保持低电平、控制它。
    因此、我们不知道为什么6mA 引脚仍然正常、但3.7mA 引脚损坏。
    2、什么是消光零主导?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    零显性缓冲器:
    如果两个输出短接在一起并且其中一个输出驱动1、而另一个输出驱动0、那么如果驱动两个输出的输出缓冲器是"零主导"输出缓冲器、那么结果将为0。

    此致、
    米罗