This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:我能否使用最新的2019 HALCOGen 驱动程序获取 TMS570LS3137引导加载程序代码

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137, HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/773829/tms570ls3137-can-i-get-tms570ls3137-boot-loader-code-using-the-latest-2019-halcogen-driver

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我能否使用最新的2019 HALCOGen 驱动程序获取 TMS570LS3137引导加载程序代码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandre、

    我没有机会使用最新的 HALCOGen 驱动程序更新引导加载程序。 我将在接下来的几周内完成该操作。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    王先生,你好,

    请使用最新的2019 HALCOGen 驱动程序为 TMS570LS3137引导加载程序代码包含最新的闪存库 F021_API_CortexR4_BE_V3D16.lib (2018年发布)。

    谢谢、此致、
    Chandrashekhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS570LS3137

    您好,

    我需要使用最新的 HALCOGen 驱动程序(2019)以及 HALCOGen 的.DIL 和.hcg 文件的 TMS570LS3137引导加载程序代码、以便稍后可以使用此 HALCOGen 项目文件(一年或两年后也可以)来生成文件。

    请包含最新的闪存库 F021_API_CortexR4_BE_V3D16.lib (2018年发布)。

    2012引导加载程序版本中缺少编码标准,以下是我请求的原因:--

       旧引导加载程序源代码( of 2012)中缺少(UINT32)类型转换。 并且在所有分配 中都缺少最后一个字母 U 0x000A060AU; 否则((SYS_EXception & SW_RESET)!= 0U)

    以下2项以及旧引导加载程序源代码(2012年)中遗漏的一些勘误表

    /* Errata CORTEXR4的权变措施66 */

    _errata_CORTEXR4_66_();

    /*勘误表 CORTEXR4 57的权变措施*/
    _errata_CORTEXR4_57_();

    /* Errata PBIST#4权变措施*/

    errata_PBIST_4 ();

    此外、在 system.c 中、最新的 HALCOGen 缺少以下代码

    /*禁用 PLL1和 PLL2 */
    systemREG1->CSDISSET = 0x00000002U | 0x00000040U;
    /*SAFETYMCUSW 28 D MR:NA "硬件状态位读取检查"*/
    while ((systemREG1->CSDIS & 0x42U)!= 0x42U)

    /*等待*/

    /*清除全局状态寄存器*/
    systemREG1->GBLSTAT = 0x301U;

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chandre、

    感谢您指出这一点。 我将于2019年第2季度更新引导加载程序。