This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐适用于物联网应用 CNC 机器的最佳评估板

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/777584/kindly-suggest-best-suitable-evaluation-board-for-iot-application-cnc-machine

主题中讨论的其他器件:TIDA-010010

尊敬的先生/女士:

我们对工业标准的 IIoT 应用- CNC 机器的评估板有要求、该评估板应具有以下最低功能。
1.以太网
2. Wi-Fi
3. USB 端口- 2否。
4. Micro SD 卡插槽。
5. RS 485或兼容引脚。
6、UART/RS232
7. SPI
模拟输入引脚-传感器(振动、温度、CT/PT 等)的12个引脚。
GPIO 引脚- 8引脚。
请为同样的电路板推荐合适且高效的电路板。
谢谢你。
此致、
Naveen K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naveen、您好、感谢您关注德州仪器。 请访问 www.ti.com/.../computer-numerical-control-cnc、查看我们的 CNC 控制参考设计页面。 我们似乎没有与您的特定要求完全匹配的参考设计、但本页面应让您了解我们在工厂自动化/CCNC 领域提供的功能。 我将与我们的工厂自动化团队跟进、确定我们是否有任何正在开发的产品、这些产品可能更适合您的需求。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naveen、您好、祝您愉快。 在与几位同事讨论您的问题后、我得知参考设计 TIDA-010010可能最适合您的需求。 请看一下。

    此致、
    J. Fullilove
    应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fullilove:

    感谢您的建议。

    此致、

    Naveen K